This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31:与 SN65LVDS31相比、SN55LVDS31

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN55LVDS31, SN65LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896898/sn55lvds31-sn55lvds31-compared-to-sn65lvds31

器件型号:SN55LVDS31
主题中讨论的其他部件:SN65LVDS31SN65LVDS32

尊敬的,

 SN55LVDS31是否与 SN65LVDS32搭配使用? 还是 SN65LVDS31与 SN65LVDS32搭配使用更好?  

从数据表中可以看出、除了 SN55LVDS31和 SN65LVDS31之间的工作温度不同外、Ioff (最大值)电流也不同。 Ioff 是否会随着电缆使用时间的延长而影响信号降低?  

如果 是 SN55LVDS31+SN65LVDS32、与 SN65LVDS31+SN65LVDS32相比、信号完整性如何?

由于 SN55LVDS31 具有更宽的温度范围、 因此发送 器 SN55LVDS31是否在接收器 SN65LVDS32温度范围之外工作?

例如、SN55LVDS31的工作温度为-20°、 SN65LVDS32的工作温度为25°。  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    是的、SN55LVDS31将与 SN65LVDS32配合使用。 请记住、SN55LVDS31是一款符合航天标准的器件。 如果您不需要空间限制、则只需使用 SN65LVDS31即可。 IOFF 不会影响信号、信号完整性与之类似。 您可以参考每个器件的温度范围数据表。  

    此致、

    I.K.