This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:与 CSI?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR287, DS90CR288A, DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896974/ds90cr288a-channel-link-to-csi

器件型号:DS90CR288A
主题中讨论的其他器件:DS90CR287DS90UB940-Q1

大家好、

这可能不是您经常遇到的问题、但我的客户希望使用使用 DS90CR287的摄像头模块。 理想情况下、他们希望将传感器连接到接受 CSI 和 USB 的 GPU。  

我们是否有任何解决方案可以将它们从通道链路连接到 CSI? 我认为这是不可能的。  

我认为唯一的选择是将 DS90CR287与 DS90CR288A 配对。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我可以认为执行此转换的一种方法是:

    DS90CR287 -> LVDS -> DS90UB927-Q1 -> FPD-Link III -> DS90UB940-Q1 -> CSI-2  

    此致、

    Casey