This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:将 DS15BR400用作 FPGA 的缓冲器

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885951/ds15br400-using-the-ds15br400-as-buffer-for-fpga

器件型号:DS15BR400

问题1.  我想使用 DS15BR400来驱动电缆。  在 进入 FPGA 之前、是否需要电缆另一侧的 DS15BR400来缓冲 LVDS 差分对?  如果我使用另一个缓冲器来缓冲 LVDS 信号、是不是错误的。 换言之、这是否可以用作 PCB 中的缓冲器而不是驱动电缆或背板?

问题2.  当我对 PCB 进行布局时、我了解差分对的差分阻抗为100欧姆。  每个差分对的单线路阻抗应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    1.是的、您可以将其用作 PCB 中的缓冲器、而不是驱动电缆/背板。  

    每条线路为50欧姆、差分为100欧姆。  

    此致、

    I.K.