This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A 是否具有 IT#39的主 I2C 线路的动态寻址。

Guru**** 2534280 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886337/tca9548a-does-the-tca9548a-have-dynamic-addressing-of-it-s-main-i2c-line-or-not

器件型号:TCA9548A

我想知道 TCA9548A 是否具有其主 I2C 线路的动态寻址功能? 器件使用自举电阻器在启动时锁定初始地址、或者如果自举地址线路发生变化、器件会在正常运行期间动态更改其地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 TCA 从器件(例如 TCA9548A)在启动时不会锁存其从器件地址。 您可以在启动后更改地址。

    发布了一份应用手册、其中考虑到了这一理念: http://www.ti.com/lit/pdf/scaa137

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我在发布之前阅读了该应用手册、但它很模糊、希望我使用范围来测试该器件。 我没有在板上或手头上放置器件、认为在论坛中提问会更快。

    谢谢、

    Keyvan Johnson