This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:工作设计仅为10Mbps、无法连接到100Mbps

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895776/dp83848k-working-design-not-connecting-to-100mbps-only-10mbps

器件型号:DP83848K

大家好、我正在寻找一些指针来解决速度连接问题。

此设计是一种有效的设计、但有一些电路板的工作速率为100Mbps、但现在仅工作速率为10Mbps。
我已经查看过电路板、发现没有任何损坏或缺失的东西。
了解此设计为何在100Mbps 下停止工作的步骤是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您能否详细介绍您看到的问题? 您能看到100Mbps 的链路吗? 您总共测试了多少个电路板、有多少电路板发生了故障?  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    这些是我正在寻找修复的电路板、在100Mbps 下工作、但由于它们在100Mbps 下停止工作、目前只在10Mbps 下工作、因此被删除。
    当这些电路板通电并连接时、它们似乎尝试以100Mbps 的速率进行连接、只需查看 LED 以供参考即可。
    我正在连接一台计算机、该计算机告诉我连接的速度、但我需要更好的测试设置来进行诊断。
    我要问的是、没有专用工具、可以通过检查列表帮助确定这些电路板为何无法以100Mbps 的速率进行连接。

    谢谢、
    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您是否曾尝试使用我们的 USB2MDIO 工具读取和写入 PHY 的寄存器? 您可以通过读取寄存器并了解 PHY 的状态来进一步进行调试。

    谢谢、

    Cecila