This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:是否可→RGB888→925→926 RGB666

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886129/ds90ub926q-q1-whether-can-achieve-rgb888-925-926-rgb666

器件型号:DS90UB926Q-Q1

大家好、

我是否可以 →RGB888 (CPU 输出)→925→926 RGB666 (另一个 MCU 输入/显示输入)。

由于 CPU 的视频源是 RGB888、但926需要将 RGB666输出到另一个 MCU、是否有可能实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    是的、这是可能的。 请参阅926数据表 第8.3.15节中有关图像增强功能的描述。  

    此致、

    Casey