This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1786:用于仿真接收功率 POL 的 RS485 SN65HVD96 TINA SPICE 模型

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896803/sn65hvd1786-rs485-sn65hvd96-tina-spice-model-for-simulation-received-power-pol

器件型号:SN65HVD1786

您好!

我正在从事电力线工作、该工作通过2根电缆将数据和电力进行耦合。 下面是包含 SN65HVD1876 RS485的目标电路的原理图。

实际上、我们的想法是使用通过电缆传输的电源为接收侧(右侧)的 RS485供电。 使用稳压器输出5伏电压。 对该电路进行仿真后、下图显示了输出结果:  

我们注意到、引脚(DLC2等)上的接收侧有波动 它是引脚、可能是接收器的接地端! 不幸的是、这一点不稳定、会造成太多问题! 我还尝试使用二极管电桥、但仍然面临同样的问题。

您是否对该电路有任何建议/建议以使其正常工作?

如果您需要更多信息、可提供我的帮助!

谢谢

此致、

Oussayran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oussayran、

    很抱歉、我已经不上班几天了。 我将通过电子邮件继续讨论。

    此致、

    Hao