This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:如何改进眼图

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0397, LMH0387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886061/lmh0302-how-to-improve-eye-diagram

器件型号:LMH0302
主题中讨论的其他器件: LMH0397LMH0387

大家好、

请建议如何调整 LMH0302以改善眼图?

示例 调整 RREF、还是通过其他任何方法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您尝试增加输出振幅、则可以将 RREF 值降低到665 Ω。

    另一方面、如果您尝试提高眼图质量、请在下面记下 PCB 布局。 请注意右侧、我们有75欧姆的上拉电阻器彼此并联。 如果您需要进一步改善眼图、请考虑使用 LMH0387或 LMH0397器件。 这些部件表现出更好的眼图质量。

    此致、Nasser