This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:有关 USB2ANY MCU bin 文件的 EVM 重新设计问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM, DS280DF810, USB2ANY, SIGCONARCHITECT, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896407/ds280df810evm-evm-re-design-question-about-usb2any-mcu-bin-file

器件型号:DS280DF810EVM
主题中讨论的其他器件: DS280DF810、 USB2ANY、 SIGCONARCHITECT、 MSP430F5529

您好、先生、

我们计划为 QSFP28连接器重新设计 DS280DF810EVM。

我查看原理图、 发现 电路板上有1个 MCU"MSP430"。

它是 USB 转 SMBus 接口 、  需要连接"SigCon Architect Software" 。  

由于我们希望使用 SigCon 软件来控制 DS280DF810、因此我们需要确认:  

 无论是否需要任何编码、我们都可以在上电和释放复位后使用它。  

 如果我们需要额外的编码、 我可以 在哪里下载 MCU 的 bin 文件?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您很可能需要针对应用优化 DS280DF810寄存器设置。 因此、您的 FPGA 或 ASIC 应能够通过 SMBus 寄存器进行通信、以设置器件的不同寄存器设置。 有关详细的寄存器设置、请参阅 DS280DF810编程指南。

    此外、在产品开发期间、您可以使用 SigconArchitect GUI 来独立于 FPGA 或 ASIC 控制和启动器件。 在这种情况下、您可以使用 TI USB2ANY 框并运行此 GUI 来控制器件。 在电路板上、您应该有一个用于 SDA、SCL 和 GND 信号的接头、以便 USB2ANY 盒可以直接控制这些信号。  

    此致、Nasser

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    感谢您的反馈。

    我们希望 开发 评估板、该评估板上有一个 MCU"MSP430F5529"。

    该评估板与您的参考设计"DS280DF810EVM"类似、但连接器为 QSFP28。

    因此、我们想知道可以在哪里下载固件(*。hex 或*。bin)、我们可以对该 MCU 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我们始终使用 TI USB2ANY GUI 来初始化 MSP430。 您只需下载此 GUI、它会自动识别 MSP430并进行初始化。  

    然后、DS280DF810更新程序用于在 SigconArchitect 环境中为此器件安装 GUI。

    此致、、、Nasser