This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:CIO (on)

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895863/tca9548a-cio-on

器件型号:TCA9548A

大家好、

TCA9548A 数据表显示了有关 CIO (ON)的以下内容。



您是否具有 内部电容值?  在本例中、我假设外部电容为零。
我认为 内部电容值比 CIO (off)小得多。 我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    该注释意味着 CIO (off)是器件本身的电容。 不过、当启用开关时、在考虑总容性负载时、您需要在开关另一侧添加任何额外的外部电容。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    您是否参考了以下内容?
    CIO (on)= CIO (off)+ 开关另一侧的外部电容

    我认为 CIO (off)几乎是内部开关的源极-漏极电容、当开关被启用时、电容可以忽略不计。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    CIO (on)=使能通道的 CIO (off)(这包括主 SDA/SCL 的内部寄生电容器和使能的次级 SDA/SCL)+使能通道上的外部寄生电容

    启用 CH0和 CH2时的示例。 您的总电容为:

    28pF (max main)+ 7.5pF (从 ch0开始的最大值)+ 7.5pF (从 CH2开始的最大值)+ MAIN/ch0/CH2上的任何寄生电容

    当您认为导通 FET 的源漏电容可以忽略不计时、您是正确的。 如果我们在通道启用时将导通 FET 视为短路/低阻抗、则我们将看到引脚处的固有电容并联(这意味着它们加在一起)。 但是、封装引线框和键合线会增加额外的寄生、这些寄生电容包含在规格中、可能高达5pF。

    由于状态机的输入级和输出级加上与主通道相连的所有导通 FET 寄生效应、主通道的电容比其他通道高。 (SCL 实际上略低、因为它没有下拉 FET、这与 SDA 引脚在寻址时用于 ACK 的情况类似)。

    I2C 规范允许主通道的电容大于10pF、这是 I2C 从器件10pF 限制的例外情况、因此这不是问题。

    谢谢、

    -Bobby