This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:在 VCC 上未施加电压时总线电压的影响

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885327/thvd1450-impact-of-bus-voltage-if-no-voltage-is-applied-to-vcc

器件型号:THVD1450

团队、

我的客户想知道如果总线上有电压(A 线和 B 线为5V)、但未施加 VCC 电压会产生什么影响。
5V 总线电压由其他总线参与者产生。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus、您好!

    未供电的收发器不会受到总线上电压的负面影响、总线不应受到收发器的严重影响。  您可能需要参考数据表中的接收器输入电流规格以更好地理解这一点-它针对有源和无源情况而指定、并且在+/-15V 总线电压范围内限制为200uA。  如果这不清楚或您还有其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max、这很有帮助!