This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:通过相同的两根导线实现 RS232和 RS485

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885879/trs3221e-rs232-and-rs485-over-the-same-two-wires

器件型号:TRS3221E
主题中讨论的其他器件:SN65HVD21

您好!

是否有一种解决方案可以使用相同的两根导线来组合232和485通信?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosmin、

    通常、只要您能够在每个器件上禁用其各自的驱动器输出(以便多个有源驱动器不会相互竞争)、就可以将 RS-232收发器连接到与 RS-485收发器相同的连接器引脚。  此处显示了这方面的一个示例:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00540

    需要注意的一些事项包括:

     - RS-232收发器的"Rin"输入通常具有5kOhm 的输入电阻、无法禁用。  这会在 RS-485线路上引入一些额外的负载。

     -大多数 RS-485收发器不支持 RS-232输入所需的+/- 25V 容差。  对于给定的应用、这可能不是一个问题、因为绝大多数现代 RS-232驱动器输出较低的电压范围。  不过、如果需要考虑、可以使用 SN65HVD21等电压更高的收发器。

    此致、
    最大