This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:tusb422与 tps65987d

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886168/tusb422-tusb422-vs-tps65987d

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

您好!

我的客户希望在设备中设计一个充电电路、该电路可以与 USB type C PD 适配器交互以实现快速充电。

主要需求是电路将通过 typec 连接器与适配器通信、以调节适配器的输出电压。

我想知道 TUSB422是否可以实现该功能。

它似乎比 TPS65987D 便宜得多。

我们何时使用 TPS65987D、何时使用 TUSB422?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    TUSB422需要外部 MCU 才能实现其功能。 此外、客户需要大量使用 TUSB422软件。 TI 对此软件的支持极其有限。 TPS65987D 无需外部 MCU、并得到 TI 的全面支持。