主题中讨论的其他器件: TCA9517
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
"如果 I2C 主设备在 I2C 通道上驱动 OV、换挡器的另一侧只能看到0.18V?"
我们器件的"偏移"电压取决于电流消耗、这就是我给出示例计算的原因。 如果通过器件通道的电流消耗(IOL)为1mA、并且假设60欧姆(Ron)的失调电压为60mV。 然而、Ron 也取决于电流消耗和偏置电压(我希望实际低于60欧姆)。
"I2C (漏极开路)电平转换器为 NTS0104、其最大 V-OL 为0.4V。"
不完全是… NTS 器件会指出输入是否为0.15V 或更低、IOL 为1mA、则 VOL 最大为0.4V 例如、如果您将低电平拉至0.1V、IOL 为500uA、那么我希望 VOL 最大值约为0.225V 我相信他们的器件使用导通 FET 架构、因此在这种情况下、他们使用的 FET 将处于线性运行范围内。 它与我们的 PCA9306器件类似、但有一个快照(我们的 PCA9406将是 NTS0104的单通道版本)
"这似乎阻止了 I2C 主设备将 I2C 线路驱动至0V。 它仍然可以工作、但会降低1.8V 逻辑 I2C"
如果您希望设计具有更大的裕度、我们可能需要在 TCA980x 或 TCA9517等 I2C 转接驱动器器件中进行设计。
谢谢、
-Bobby