This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:适用于双 LVDS 的 TFP401A+DS90C387A 配置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885458/tfp401a-tfp401a-ds90c387a-configuration-for-dual-lvds

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:DS90C387A

我们的设计使用了 TFP401A+DS90C387A、可为15.6英寸 LCD 提供 HDMI 转双通道 LVDS 接口。

设计正常运行、颜色看起来正确、频率已验证正确、但似乎有单个像素偏移... 就像偶数<>奇数像素被交换一样...  

我们已经多次完成设计、找不到问题。

我希望有经验的人能够结合使用这些 IC、查看我们的原理图并帮助我们确定问题。

这阻碍了原型和后续订单的重要交付。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这是您在上面看到此问题的唯一板还是多个板?  

    您能否通过 i-anyiam@ti.com 向我发送15.6英寸 LCD 的原理图、数据表和 LCD 像素偏移图像/视频?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们装配了2个单元、它们的性能完全相同。

    我们已经验证了 LCD 本身对于其他3字母制造商生产的 DP 转 LVDS 板的性能良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决!

    I.K.建议在 LCD 上交换偶数<>奇数 LVDS 连接,这样解决了问题!

    所有文档都显示了我的连接方式(多人审查了设计并达成一致)

    不明白什么是翻转的... 但它可以在偶数变为奇数和奇数变为偶数的情况下工作。