This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:数据表中的 I2C 主器件错误

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1046EVM, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885927/tps65982-i2c-master-error-in-datasheet

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TUSB1046EVMTPS65987D

你好。  我购买了 TUSB1046EVM、并尝试使用它来驱动便携式 USB-C 显示器。  I2C 使能模式似乎不工作。  在回答 Tim Liu 的问题时、您说 TPS65982不能成为 I2C 主设备。  此声明与数据表第9.5.2节第2段相冲突、该段中规定"前两个端口可以是主端口、也可以是从端口、但默认行为是从端口。"  如果数据表不正确、请进行修改。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的分享。 如果您对具有 I2C 主设备功能的单端口 PD 控制器感兴趣、我建议您使用 TPS65987D。 我们建议所有客户无论如何都要开始向该器件过渡、因为这是我们最新的单端口 PD 控制器