This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:Eyescan 工具

Guru**** 2766275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896678/tmds181-eyescan-tool

器件型号:TMDS181

您好!

有人能解释一下 TI 的 eyescan 工具吗?

我们使用眼罩工具的目的是什么? 它就像抖动观测吗? 像眼图?

谢谢。

Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh.M

    请参阅 EyeScan 用户指南 :http://www.ti.com/lit/ug/sluubk2/sluubk2.pdf

    它主要是一个快速调试工具、可使用眼图查看输入信号质量、并且允许轻松修改寄存器。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    EyeScan 允许用户在接收器上查看每通道的一般眼图质量。 此外、它还提供了一种读取所有状态寄存器的方法、并以最少的用户工作量进行通用修改。 它主要与 EVM 配合使用、因为它需要 USB 接口。 请参阅用户指南 :http://www.ti.com/lit/ug/sluubk2/sluubk2.pdf

    此致、

    I.K.