This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:通过 SDI 传输视频

Guru**** 2534250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896663/lmh1297-video-via-sdi

器件型号:LMH1297

大家好、

 我的客户正在使用 LMH1297通过 SDI 评估视频、有几个问题需要您解答。

 如果使用 LMH1297、必须使用 BNC 连接器 A、还是必须使用其他接口? BNC 很大、占用空间。  

 2.客户希望传输原始数据、而不是 YUV422、12位/pix 4K、 LMH1297是否支持此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    1)。 BNC 不是必须的。 只要 SDI_IO 迹线为75欧姆单端、就可以正常工作。

    2)。 LMH1297是一款物理层器件。 只要图形为8/10位编码数据、PRBS 或 YUV、这应该是可以接受的。 为了检查可提供性、建议使用两个 LMH1297EVM 并使用此应用所需的任何数据模式。

    此致、Nasser