This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD202A:如何终止驱动器部分

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896031/sn65mlvd202a-how-to-terminate-for-driver-section

器件型号:SN65MLVD202A

大家好、

我在一个应用中使用此 IC 将 LVDS 差分信号转换为单端信号、然后将其与 FPGA 结合使用。

我已经获得了上述参考电路、我无法在此处了解终端网络。 请查看以下要点。


对于接收器部分、很容易理解 AUX 线路具有100欧姆差分阻抗、并借助 R6、R7、R8、R9、

该电阻器组合使其2 x (34.8欧姆+ 15.4欧姆)= 100.4欧姆、接近100欧姆、这是可以的。


(1)对于驱动器部分、为什么它在 R3的帮助下终止、R4首先(看起来像源端接)、然后在 R7和 R8的帮助下分裂端接?

在这里、它的2 x 15.4欧姆= 30.8欧姆。 我尤其不理解端接的这一部分。

(3)该 IC 能否直接支持100欧姆差分线路?

(4)我们能否简化这种复杂的终端网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    该参考电路来自哪里? 我们拥有适用于该器件的 EVM、其中包含您可以在本用户指南的最后一页 上参考的原理图:http://www.ti.com/lit/ug/sllu039b/sllu039b.pdf

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从客户那里获得了该电路、给出的答案并不能解决我的问题。

    EVM 的参考不足以回答我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、器件的负载电阻可以低至30欧姆、因此这种端接没有问题、但您必须询问客户为何选择这样端接

    3、是的、它适用于100欧姆差分传输介质

    4、可以、如我发送的 EVM 指南中的原理图所示

    此致、

    I.K.