This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:缓冲器值

Guru**** 2535680 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896325/tic10024-q1-value-for-cbuff

器件型号:TIC10024-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

TIC10024数据表的第71页提供了一些"推荐"电源的信息、并建议 Cbuff 为100uF。

该数据表的第73页提供了 TIC10024的布局示例、包括各种去耦电容器的放置以及物理布局图顶部标记为"过孔到接地层"的过孔旁边看起来是 Cbuff。

100uF 似乎是该器件的一个非常大的电源缓冲器、示例布局中的 Cbuff 封装看起来是0805封装。 我不知道采用0805封装的任何100uF 电容器。

此外、在 TIC12400评估模块(SCPU036 - 2017年10月)文档的第40页上、C20似乎是 Cbuff、其值为4.7 μ F。

数据表第71页提到的100uF 值是否为拼写错误?

问题:

Cbuff 的建议值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请使用 EVM 指南中显示的 Cbuff、因为这已经在实验中进行了评估。

    你是对的、100uF 看起来非常大。 我正在检查数据表值、并向您提供详细信息  

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解您在 EVM 指南中所说的使用 Cbuff 意味着什么。

    我正在设计 PCB。 我需要选择器件和封装。 我需要一个值。 我不打算仅为了发现我需要不同的物理封装尺寸而发布用于制造的光绘文件、并且必须丢弃组装好的 PCB。