This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:气隙放电电平

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD82, THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896792/sn65hvd82-air-gap-discharge-level

器件型号:SN65HVD82
主题中讨论的其他器件: THVD1510

大家好、

  SN65HVD82的气隙放电电平是多少? 数据表中未提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naizen、

    由于(根据 IEC 61000-4-2标准)气隙测试的可重复性较低、并且可能更加依赖于系统、因此有时元件数据表中未对此进行说明。  SN65HVD82数据表的第9.1.7节提到了这一点、并指出可以从接触放电水平推断出气隙抗扰度水平。  通常、您可能会期望气隙 ESD 容差等于或超过接触 ESD 容差。  因此、对于该器件、您通常可以预计其电压至少为12kV、但最终应在终端应用中进行评估。

    顺便说一下、如果您正在考虑 SN65HVD82、我建议您也查看 THVD1510。  这是一款与 P2P 兼容的较新器件、规定了25kV IEC 61000-4-2空气间隙放电。

    此致、
    最大