This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:当光纤电缆断开时、链路仍在内部建立

Guru**** 2933640 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885618/dp83822if-link-still-established-internally-when-fiber-cable-is-disconnect

器件型号:DP83822IF

您好!

在下面的步骤中,即使光纤电缆断开连接,链路仍在内部建立。 当链接伙伴不存在时、应断开链接、但仍建立链接。 DP83822IF 在内部的工作方式是这样的?

[程序]

1) DP83822IF 通过光纤电缆连接到链路伙伴(DP83822IF)。 链路已建立。

2) 2) LED_1 (信号检测)信号被强制为1 (信号检测条件)

3) 3)光纤电缆已拔下

链路状态正在探测 LED_0 (用作链路状态指示器)和内部寄存器信息。 拔下电缆时建立了两条链路。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    100Base-FX 中的链路状态取决于信号检测。 请确保您已按照数据表中描述的方式启用此引脚。  

    此致、
    GET