This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR124:接收数据错误

Guru**** 2925700 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR124, DS90UR241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895153/ds90ur124-receive-data-error

器件型号:DS90UR124
主题中讨论的其他器件: DS90UR241

e2e.ti.com/.../LVDS_2D00_OpticalFiber_2D00_MB_2D00_V1.3.pdf

电路板上有两个芯片 ds90ur124和 ds90ur241、它们连接到光纤模块以进行远距离传输。 DS90ur124和 ds90ur241芯片也用于远程板卡、并且光纤模块已连接。

在图2中、蓝色线表示传输时钟241、频率为40MHz、黄色线表示接收时钟24引脚输出124。 发送时钟稳定、接收时钟左右摆动(波形的周期看起来没有变化)。 由于示波器的带宽为100MHz、因此看到的波形为正弦波、而不是方波。

图3中的逻辑分析仪显示、第一个信号检测到241条数据线中的一条。 。信号是124 μ A 的接收数据线

 锁定状态为124:

电路板上有两个芯片、ds90ur124和 ds90ur241。 当只有124个芯片工作时、LOCK 为高电平。 当两个芯片同时接收和发送数据时、124无法接收数据。

1、请帮助分析原因。

2、使用示波器测量发送时钟是正常的、但124的接收时钟使用示波器显示抖动。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    您能否发送此系统的方框图以便我们了解连接?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作状态:板1 --> 板2,大量图像数据;板2---> 板1,少量状态数据;发送和接收时钟为40MHz,发送时钟由 FPGA 提供,接收时钟由 FPGA 接收。

    问题1:当单个板1接收到板2的状态信息时、这是正常现象、但接收时钟具有抖动。 此抖动是否正常?

    问题2:当板卡1向板卡2发送数据时、板卡2可以正常接收、但此时、板卡1无法正常接收板卡2的状态数据。 此时、板卡1的接收时钟也具有抖动、这与问题1中描述的状态大致相同。 请帮助分析接收数据的失败原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认:

    1.如果禁用 board2 -> Board1 Direction,则链接 Board1 -> board2会正常工作?

    2. 如果禁用 Board1 -> board12方向,则链接板2 -> Board1正常工作?

    3.如果两个方向都启用,则两个链路都无法正常工作,并且在接收器的 PCLK 引脚中观察到抖动? 在 PCLK 引脚中观察到高抖动是异常的。

    如果是、它可能会在这两个通道内部进行串扰、可能来自光学模块或板载 PCB 布局。  

    请看,

    Steven