This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:交换功能和 I2C

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885861/tmds181-swap-function-and-i2c

器件型号:TMDS181

我对器件上的 SWAP/POL 引脚有疑问。

SWAP/POL 引脚通过一个65K 电阻器连接到 GND。
I2C_EN/PIN 通过一个65K 电阻器连接到 VCC。

为了简化布线、接收器通道进行了交换、根据数据表(请参阅表2)、UNSWAP 可通过引脚或通过 I2C 向寄存器写入来实现。

在我们的 I2C 控制器准备就绪之前、我依靠 SWAP/POL 引脚在上电时自动取消通道交换。
这不是发生的。 只有在寄存器被写入后、交换才有效。

由于 I2C_EN/PIN 连接到 VCC,I2C 是否优先于该引脚?

我对寄存器描述(见表6、0x09h)中的"注释"感到困惑、因为该域是从 SWAP/POL 引脚加载的。 在这种情况下、它是否在加电时加载 LO 并禁用交换?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick

    TMDS181支持引脚搭接控制模式和 I2C 控制模式。

    当 I2C_EN 为高电平时、TMDS181处于 I2C 控制模式、只能通过 I2C 寄存器地址0x09h 位7配置 RAIN_SWAP。 当 I2C_EN 为低电平时;TMDS181处于引脚设置模式、通过 SWAP/POL 引脚配置 RAM_SWAP。

    该注释仅指出、当 I2C_EN 为低电平时、写入寄存器0x09h 位7对通道交换没有影响。

    谢谢

    David