This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:DP/DN 上的15kOhm 电阻器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885853/tusb3410-15-kohm-resistor-on-dp-dn

器件型号:TUSB3410

您好!

我正在尝试找出 TUSB3410和 Type-B USB 端口之间 DP/DN 线路上的正确无源组件。

图5-10显示了2个15k Ω 下拉电阻器:

图6-3显示了一个串联33欧姆电阻器和一个22pF 接地电容器。

EVM 似乎也同意图6-3:

  

哪种实施是正确的?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    数据表图像显示在 TUSB3410的内部终端中。 无源组件 33欧姆串联电阻与22pF 接地电容、可作为边缘控制的一种形式实现、有助于解决某些应用中的信号完整性问题。 我建议实施这些无源组件。