This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV027A:LVDS 驱动器/接收器传播延迟

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060017, DS90LV027A, DS90LV028A, SN65LVDM176, DS90LV019, SN65LVDS179, SN65LVDS180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885463/ds90lv027a-lvds-drivers-receivers-propagation-delays

器件型号:DS90LV027A
主题中讨论的其他器件:TIDA-060017DS90LV028ASN65LVDM176DS90LV019SN65LVDS179SN65LVDS180

我正在使用 LVDS 接口传输同步串行接口(SSI)信号。

我将"TI Designs:TIDA-060017通过 LVDS 接口传输 SPI 信号参考设计"作为入门读物。

1)文档 TIDA-060017使用 CAT5电缆(第10页)传输 LVDS 信号、可使用哪种最佳双绞线电缆将传播延迟和电容负载保持在最低水平?  

2) 2) DS90LV027A 的第6.6节规定了 CL (容性负载)= 15pF 时的最大传播延迟为1.5ns。 高容性负载下的传播延迟是多少?

3) 3) DS90LV028A 的第6.6节规定了 CL (容性负载)= 15pF 时的最大传播延迟为2.5ns。 高容性负载下的传播延迟是多少?

4) 4)我高度关注 LVDS 驱动器和接收器的传播延迟。 您是否提供传播延迟比我在上面确定的两款产品短的 LVDS 驱动器/接收器?

5) 5) TI 在 DS90LV 系列中或该系列之外是否有任何单通道"收发器"封装?

6) 6) TI 是否出售最大传播延迟小于13.5ns 的任何8位移位寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)所有双绞线对的电缆认证传播延迟要求相同

    2) 2)该器件的额定负载为15pF。 在更高的容性负载下、它可能会更高、但我们无法对其进行量化

    3) 3)该器件的额定负载为15pF。 在更高的容性负载下、它可能会更高、但我们无法对其进行量化

    4) 4)不是我看到的

    5) 5) DS90LV019、SN65LVDM176、SN65LVDS179、SN65LVDS180

    6) 6)您可以在此处查看器件: http://www.ti.com/logic-circuit/flip-flop-latch-register/shift-register/products.html 

    此致、

    I.K.