This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:支持输出格式(60fps 800 X 480)

Guru**** 2557960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895956/sn65dsi83-output-format-support-60-fps-800-x-480

器件型号:SN65DSI83

你(们)好

我的客户希望选择从 MIPI 到 LVDS 的桥接 IC。

此 IC 是否可以在连接的18bpp 和24bpp 下输出60fps 800 X 480? 还是有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    请查看此应用手册的#7: http://www.ti.com/lit/an/slla356/slla356.pdf

    我认为 SN65DSI83应该能够支持800 x 480 @ 60Hz、但是时钟频率看起来非常接近支持的最小频率、所以客户应该仔细检查他们的显示数据表。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不熟悉此器件。 您能帮我展示如何计算时钟频率吗?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我分享的应用手册中的#7说明了如何操作。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    只想与您再次核对一下下面的问题。

    LVDSCLK = 800*480*60*(1+%blanking)= 23.04MHz (如果 blank=0)

    因此我们需要验证 面板中的%blanking 以检查23.04*(1+%blanking)> 25MHz (最低 LVDS CLK 频率)、对吧?

    谢谢你。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您的计算正确、但消隐永远不会为0。

    如果您有面板数据表、则无需进行任何计算、因为它将说明所需的时钟频率以及所有其他时序参数。  

    您还可以参考此培训视频、其中介绍了如何使用面板数据表中的信息配置器件: https://training.ti.com/configuring-sn65dsi8x-single-channel-dsi-single-link-lvds-operation

    此致、

    I.K.