This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84能否支持8线对通道输出?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885840/sn65dsi84-can-sn65dsi84-support-8-pair-lanes-output

器件型号:SN65DSI84

大家好、

我的客户正在寻找 MIPI 转 LVDS 器件、器件输出需要支持8线对通道? 请确认 SN65DSI84是否符合要求? 如果没有、是否有其他器件值得推荐?

谢谢、致以最诚挚的问候!
Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是的、SN65DSI84可以支持8路输出。 该模式称为单通道 DSI 转双通道 LVDS、其中器件采用4条 DSI 数据通道+ 1条时钟通道并输出8条 LVDS 数据通道+ 2条时钟通道。

    此致、

    I.K.