This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:PDB 放电

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, TPS3840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896339/ds90ub948-q1-pdb-discharge

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3840-Q1

大家好、

我的客户现在使用的是 DS90UB948-Q1、遇到了问题。 我们在 PDB 引脚之前连接 RC 电路、以实现电源序列。  

但是、当我们关闭系统2s 然后再打开时、系统启动失败。

我们发现、VPDB 电压放电速度太慢、系统启动失败。

是否有解决此问题的方法?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    如果系统需要承受快速启动/关断配置、我们建议通过外部 MCU 或电压监控器器件控制 PDB、以确保满足电源序列。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢你的答复。

    只是想再次再次检查点。 您是否意味着我们可以使用复位功能来实现放电路径功能?

    顺便说一下、您是否曾在全球范围内看到过该问题? 还是大多数客户使用放电路径功能来避免启动失败时重新加电?

    此致、

    罗伊   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    我的意思是、您可以使用监控器 IC 来控制 PDB 引脚、并确保仅在有效电源轨条件下将其置为有效。 TI 为监控器 IC 提供推挽式输出、当电源电压下降时、该输出可以主动拉低引脚、以便对引脚快速放电。 您还能找到具有可编程上电延迟的 IC、以确保在系统级满足定序要求。 例如 TPS3840-Q1

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    明白了。 感谢您的快速支持。

    此致、

    罗伊