This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S414:再次竞争 ET9531

Guru**** 2927870 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1S414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885813/tpd1s414-compete-again-et9531

器件型号:TPD1S414

大家好、

客户在其产品的 USB 输入端口使用 ET9531 (www.etek.com.cn/product.asp 它们需要 5.9V 的 OVP 阈值、与 ET9531相同。 然而、TPD1s414具有6.2V 的典型 OVP 电压;也需要电源正常或 ACK、TPS1S514无法获得电源正常。 您能否建议与 ET9531竞争的合适器件?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPD1S414是与 ET9531相对应的合适器件。 是的、OVP 阈值略高、但 TPD1S414采用更小的封装、也经过 IEC 61000-4-5认证、并且 具有39m Ω 的 Rdson。

    您的客户是否使用5.9V OVP 阈值? ET9531能够基于连接到 OVLO 引脚的电阻器实现0.3V 更高的 OVP 阈值。