This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75160B:数据表请求

Guru**** 2894710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895146/sn75160b-datasheet-request

器件型号:SN75160B

您好、先生、

您好!

您能否为我提供以下器件的数据表?

SN75160BN-NG
CD4013BE-NG

谢谢你

此致、

标记

sfgvip126@hotmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    给你:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4013b.pdf

    不过、我不熟悉您的帖子中使用的-NG 或 E-NG 后缀-您是否确定它们是 TI 器件型号的一部分?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    谢谢你

    但是、您能否确认这两个器件的性能是否与没有后缀 NG 的通用器件相同

    SN75160BN-NG
    CD4013BE-NG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我似乎找不到任何与"-NG"后缀相关的信息。  您在哪里可以看到这些器件型号?

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在内部系统中找到-NG、它们可能是定制部件。

    好的、这就是全部、您可以关闭此 TT。

    谢谢你