This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD73:从全双工到半双工

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885543/sn65hvd73-from-full-duplex-to-half-duplex

器件型号:SN65HVD73

您好、Tiers、

客户 之前的版本使用的是 SN65HVD73、他们希望从全双工更改为半双工。

 SN65HVD73能否实现 半双工?

如果是、您能否提供参考原理图?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、

    是的、只要具有使能控制(DE 和/RE 引脚)、任何全双工 RS-485收发器都可以作为半双工收发器运行。  您只需要进行以下连接:

     -同相驱动器输出(Y)对同相接收器输入(A)短路

     -将反相驱动器输出(Z)短接至反相接收器输入(B)。

    此致、
    最大