This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:当链路伙伴不存在时、此 PHY 芯片是否可以在较低功耗状态下工作?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885527/dp83826e-is-this-phy-chip-can-work-on-a-lower-power-consumption-state-when-link-partner-is-not-exist

器件型号:DP83826E

大家好、TI 专家

当没有链路伙伴时、在空闲状态下需要非常低的功耗。 DP83826能做到吗? 我的意思是总功耗约为10mW 或更低。  

此致

杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在活动睡眠模式下配置它。 在此模式下、它会定期发送 FLPS 脉冲以检测链接伙伴是否可用。 有关此模式下的功耗、请参阅数据表。

    此致、

    GET