This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159RSBR

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896285/sn65dp159-sn65dp159rsbr

器件型号:SN65DP159

你(们)好
我们正在设计和试验附加电路(PDF 和图像)。

问题:
初始通电后引导时不显示屏幕。

(如果在引导后重新连接 HDMI 电缆、则将正常输出。)

请检查。
谢谢你。


e2e.ti.com/.../HDMI-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OE 引脚上有一个内部上拉电阻器、因此无需将 OE 直接拉至3.3V。 请移除 OE 引脚上的外部3.3V、并确保正确遵循上电顺序。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了。 谢谢你。