This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885095/tps65982-tps65982

器件型号:TPS65982

您好!

我们的一位客户想知道、   如果硬件和软件相同、并且客户没有做出任何更改、那么 TPS65982ABZQZR (TPS65982ABZBHR)的替代产品为何不是完全等效的产品。 "不完全等效"意味着什么?  

引脚配置是否有任何不同?

谢谢、
Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumya、

    唯一的区别是 TPS65982ABZBHR 的封装高度比 TPS65982ABZQZR 薄、您可以在数据表中显示的封装图中看到这一点。 没有其他更改。 它们是 P2P、HW 和 SW 插件。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karl!