This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:有关 TCA9800的一些问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896452/tca9800-some-questions-about-tca9800

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件: TCA9803

大家好、

我的客户希望在  系统中使用 TCA9800、但  下面有几个问题。

1. TCA9800 B 侧连接到 Intel FPGA GPIO 以 模拟 i2c。 GPIO 引脚泄漏电流在-80uA ~80uA 范围内。 低于我们 的以下规格。 看起来还可以、对吧?

但波形有点 奇怪、我们已经检查 了通信、这里没有问题。

2.对于压摆率(上升/下降时间)要求、它用于输入 信号、对吧? 它对于100kHz I2C 信号而言是否太快? 如果不是 标准、我们是否 需要  上升/下降时间?

3、  以下要求是 A 侧还是 B 侧?  在我 看来、它应该是 B 侧、对吧? 它大于或小于150欧姆。 在我 看来、它应该小于150欧姆、对吧?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    您能否共享 I2C 总线的方框图或原理图?

    对我来说、波形看起来也有点奇怪。 我不确定示波器的分辨率/采样是否不良、或者总线看起来负载过大。 一旦上升时间达到某个点、下降时间似乎有点短、上升时间似乎很慢。 TCA9800具有 TCA980x 系列中最弱的驱动强度。 也许您可以使用 TCA9803 (该系列中最强大的器件)来切换此器件、看看上升沿是否更快/更好。

    在数据表中提到的负载条件下、这些上升和下降时间与 TCA9800器件有关、而不是系统所需的上升/下降时间。

    最大150欧姆阻抗是我们的规格。 这意味着我们需要任何主/从/I2C 器件的下拉阻抗小于150欧姆。 这对于所有 I2C 器件都是可以的、因为 I2C 规范:3mA = 133.33欧姆 IOL 时为0.4V、因此所有符合 I2C 的器件都应与器件的 B 侧一起工作。

    -Bobby