This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30:SPICE / TINA 模型

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN65HVD30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885438/sn65hvd30-spice-tina-models

器件型号:SN65HVD30
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、  

我正在为 SN65HVD30寻找 TINA-TI 或 SPICE 模型。 当我转到产品页面和设计与开发选项卡时、TINA 链接会将我定向到 TINA 程序下载。  

请告诉我您是否要脱机进行此对话。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpha、

    遗憾的是、该器件不提供 SPICE 模型。  根据收发器的特性、TI (和其他半导体公司)通常为 RS-485器件提供 IBIS 模型。 IBIS 是一种行为模型、通过 V/I 和 V/T 数据描述 I/O 的电气特性、而不会披露内部信息、适用于精确的信号完整性分析。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao