This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:I2C 时钟扩展?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885061/tca9554a-i2c-clock-stretching

器件型号:TCA9554A

 TCA9554A 是否支持 I2C 时钟扩展?

SCL 线路是双向的吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    该器件不执行时钟扩展;SCL 始终仅用作输入。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    我们是否有任何支持时钟扩展的8通道解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我想我可能缺少一些东西。  如果从器件无法足够快地处理来自主器件的数据、通常会发生时钟拉伸、因此会相应地延迟 SCK 转换。  对于 TCA9554A 等 IO 扩展器而言、这通常不是问题-只要您将 SCL 保持在数据表建议的上限以下、I2C 读取/写入操作就可以正常工作。  在这种情况下、您为什么需要时钟拉伸?  如果问题是如果其他从器件执行时钟扩展、器件可能会如何响应、那么我至少可以确认这将不会对 TCA9554A 产生不利影响。

    最大