This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:I2C 时钟频率可以在400kHz 下工作?

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895934/pcf8574-i2c-clock-frequency-can-work-at-400khz

部件号:PCF8574

你(们)好

 PCF8574的 I2C 频率时钟能否以400kHz 的频率工作?

即使我搜索数据表、我也看不到清晰的说明。 那么、请让我确保这一点。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!  

    今天是我们美国办事处的假日;我们可以在下周早些时候回复您。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    该器件的原始数据表还规定了100kHz 最大值、因此我怀疑该器件是针对100kHz 设计的(这不是我们稍后删除400kHz 规格的内容)。

    请注意、竞争对手 PCF8574的最大频率也为100kHz。

    如果客户使用的器件超出100kHz 范围、但仍可正常工作、我们无法保证器件在100kHz 数据表规格之外运行。

    如果这是客户需要的、我们是否可以将他们迁移到我们的新 TCA 器件之一? (此开关当然需要对其主设备进行软件更改)。

    -Bobby