This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:如何获取 OTP 闪存工具?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896601/tusb4041i-how-to-get-the-otp-flash-tool

器件型号:TUSB4041I

您好!

我有一个基于 TUSB4041I 的设计、并希望通过数据表中提到的 OTP 编程交换下行端口的极性:

"该器件允许通过一次性可编程(OTP)非易失性存储器进行器件配置。 使用供应商定义的 USB 器件请求来支持 OTP 编程。 有关使用 OTP 功能的详细信息、请与 TI 联系"

在哪里可以获得用于对 TUSB4041I 上的 OTP 存储器进行编程的软件?

谢谢、Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的朋友的请求、给我发一份便签、我将直接发送。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我只向您发送了一个 DM。 谢谢-