This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66121:询问 TPS66121设计问题

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS66121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885100/tps66121-asking-for-the-tps66121-design-questions

器件型号:TPS66121

大家好、

以下问题、请帮我解决吗?

1.在电池电量耗尽模式下、S1始终保持开路、对吧?

2.您需要在此加电序列中进行更多说明。 VIN 为加电、但从原理图中可以看到 Vin 接地。  

 

任何问题、如果我们使用 VLDO 5V 为 PD 控制器 Vcc 供电、但系统中没有电池。  

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    众所周知、TPS66121是一款仅灌电流器件(而 TPS6602X 是拉电流和灌电流器件)。 因此、电源路径将是从 VBUS 到 PPHV。 在这种情况下、TPS66121器件将从 VBUS 获得电源、并且(如果 VIN 不存在、这意味着接地)内部 LDO 将为内部逻辑供电。 这就是您在示例原理图中看到 VIN 接地的原因。

    但是、该方案可能会在内部 LDO 中消耗一些额外的功率、因此 VIN 选项可用、它可以(可选)连接到5V 电源轨、并且当 VBUS 提供电源时、LDO 仍将被禁用、内部逻辑将由 VIN 供电。

    总之、VIN 是可选的。

    此致、

    何塞