This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:从 TUSB7340分支的串行端口->GL850 ->CP2108在按顺序打开&关闭时失败设置请求

Guru**** 2527640 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884795/tusb7340-branched-serial-port-from-tusb7340---gl850---cp2108-failed-set-request-when-turn-on-off-sequentially

器件型号:TUSB7340

你(们)好,先生

从 TUSB7340 -> GL850 -> CP2108分支的串行端口在按顺序打开和关闭时失败设置请求。

以下是日志、您能帮助检查请求失败的原因吗?

谢谢你。

user01@user01-HP-Z2-Tower-G4-Workstation:~ telnet 192.168.2.100 2001

正在尝试192.168.2.100...

已连接到192.168.2.100。

转义字符为"^]"。

DMC-12登录:控制台

密码:

上次登录时间:星期三2月19日08:59:59、UTC 2020、远程登录 pts/0

您已连接到/dev/P1 (115200 N81)

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

telnet>退出

连接已关闭。

user01@user01-HP-Z2-Tower-G4-Workstation:~ telnet 192.168.2.100 2002

正在尝试192.168.2.100...

已连接到192.168.2.100。

转义字符为"^]"。

DMC-12登录:控制台

密码:

上次登录时间:星期三2月19日09:10:05 UTC 2020、从遥控器上打开 pts/0

您已连接到/dev/P2 (115200 N81)

bbbbbbbbbbbbbbb

Telnet>^[[A

?命令无效

Telnet>打开192.168.2.100 2003

已连接到192.168.2.100

Telnet>关闭

连接已关闭。

user01@user01-HP-Z2-Tower-G4-Workstation:~ telnet 192.168.2.100 2003

正在尝试192.168.2.100...

已连接到192.168.2.100。

转义字符为"^]"。

DMC-12登录:控制台

密码:

上次登录时间:星期三2月19日09:10:29 UTC 2020、远程登录 pts/0

您已连接到/dev/P3 (115200 N81)

很糟糕

telnet> q

连接已关闭。

user01@user01-HP-Z2-Tower-G4-Workstation:~ telnet 192.168.2.100 2004

正在尝试192.168.2.100...

已连接到192.168.2.100。

转义字符为"^]"。

DMC-12登录:控制台

密码:

上次登录时间:星期三2月19日09:11:10 UTC 2020、从远程登录 pts/0

您已连接到/dev/P4 (115200 N81)

cccccccccc

telnet> q

连接已关闭。

user01@user01-HP-Z2-Tower-G4-Workstation:~ telnet 192.168.2.100 2005

正在尝试192.168.2.100...

已连接到192.168.2.100。

转义字符为"^]"。

DMC-12登录:控制台

密码:

上次登录时间:星期三2月19日09:11:33 UTC 2020、从遥控器上打开 pts/0

您已连接到/dev/P5 (115200 N81)

ddddddddddddd

telnet> q

连接已关闭。

user01@user01-HP-Z2-Tower-G4-Workstation:~ telnet 192.168.2.100 2006

正在尝试192.168.2.100...

已连接到192.168.2.100。

转义字符为"^]"。

DMC-12登录:控制台

密码:

上次登录时间:星期三2月19日09:12:05 UTC 2020、从遥控器上打开 pts/0

外部主机关闭连接。

user01@user01-HP-Z2-Tower-G4-Workstation:~

 

进入2006 (端口6)时,请求失败并弹出以下错误信息

[177.964613] cp210x ttyUSB8:设置请求失败0x12状态:-110

[183.084606] cp210x ttyUSB8:设置请求失败0x0状态:-110

[195.884602] cp210x ttyUSB9:设置请求失败0x0状态:-110

[195.890523] cp210x ttyUSB9:cp210x_open -无法启用 UART

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、祝好、

    telnet 日志中没有足够的信息来确定为什么 CP210x 设备不响应 USB 命令。  如果从 USB 路径中移除集线器、您是否会看到相同的行为?  在初始上电时是否一切正常、但在断电/接通周期后失败?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    ANS01:是的、我们绕过 tusb7340并从 NB (Windows OS)连接 USB 路径、然后测试正常。

    ANS02:不、每次我们执行测试时都会发生错误。

    Q01:tusb7340能否支持具有 Linux OS 默认驱动程序的 PCIe gen1至 USB2.0?

         如果是、您是否曾对其进行过测试或是否有演示板?

    Q02:当 tusb7340 从一个 PCIe gen1分支到3xUSB2.0再分支到48x 串行端口时、是否存在端口号限制?

    Q03:您能否帮助检查 tusb7340 -> GL850 -> CP2108架构是否存在任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、祝您一切

    我通过直接电子邮件/内部 TT 对此问题进行评论。  我将关闭此 TT。

    此致、

    JMMN