This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:I2C 上升和下降时间

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896581/tca9517-q1-i2c-rise-and-fall-time

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9517

大家好、

你好。

 TCA9517-Q1的时钟和数据信号的 I2C 上升和下降时间是多少?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    上升时间取决于总线负载、因为 I2C 的上升基于 RC 常数、其中 R 是上拉电阻、C 是寄生总线电容。 下降时间基于相同的主体、但 TCA9517可以通过其 NFET 驱动低电平、您可以根据侧的 IOL 和 VOL 计算 Ron。

    -Bobby