This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:IBIS 模型

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231, SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885343/sn65hvd231-ibis-model

器件型号:SN65HVD231
主题中讨论的其他器件: SN65HVD230

您好!  

我们正在寻找 SN65HVD231的 IBIS 模型、但它似乎不可用。  
SN65HVD230位于同一数据表中且具有相同的引脚排列、是否可以改用其 IBIS 模型?

谢谢你
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    是的、这些器件基于通用 CAN 收发器设计、因此一个器件的 IBIS 模型可以准确地反映另一个器件的性能。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Max!