This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:什么是 P 端口状态默认值?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885370/pca9536-what-is-p-port-status-as-default

器件型号:PCA9536

您好、E2E、

什么是 P 端口状态 默认值?

我在数据表中看到了在第16页中的默认值是高阻态模式输入、但我可以在图17中看到内部上拉100k。

哪一个是正确的?

在系统要求中、默认 P 端口需要为低电平。 客户能否在每个 P 端口上放置一个低电阻器?

如果正常、最大拉低电阻值是多少?

任何器件都适合在此应用中使用。

此致、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    默认情况下、端口配置为输入、上拉电阻通常为100kOhm。  要计算最大下拉电阻值、您可以查看最大低电平输入电流规格(IIL、为-100uA)和最大低电平输入电压(VIL、为0.8V)。  这给出了允许的最大下拉电阻(0.8V)/(100uA)= 8kOhm。

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有其他问题。

    此致、
    最大