This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:我们是否可以使用 TCA9545A 和 TCA9548A 来替代 PCA9545A 和 PCA9548A 的 P2P?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A, PCA9548A, TCA9548A, PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885301/tca9545a-whether-we-can-use-the-tca9545a-and-tca9548a-to-do-p2p-replacement-about-pca9545a-and-pca9548a

器件型号:TCA9545A
主题中讨论的其他器件: PCA9548A、 TCA9548A、 PCA9545A

大家好、

我们是否可以使用 TCA9545A 和 TCA9548A 来替代 PCA9545A 和 PCA9548A 的 P2P? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    是的、这些器件型号的"TCA"版本具有相同的引脚分配和功能、但具有一些性能改进、例如扩展电源电压范围和更强大的上电复位实现。  您可以考虑他们改进的 P2P 选项。

    此致、
    最大