This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:寄存器访问

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/893601/sn75dp130-registers-access

器件型号:SN75DP130
主题中讨论的其他器件:TUSB8040

大家好、

但愿一切顺利。 我有该器件的 EVM 以及 SLLU143A 和 SLLA349文档、但我仍然找不到如何通过 USB 访问寄存器;您在该器件上还有其他文档可以找到此类主题吗?

这对客户来说非常紧迫。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian

    请参阅 DP130数据表的第9.5.1节(I2C 接口概述)。 DP130寄存器通过 I2C 接口访问、当 EN 和 RSTn 为输入高电平时、I 2C 接口被启用。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。 关于评估板、我们无法理解 TUSB8040的存在。
    根据原理图、它连接了两个接口:USB 连接到主机(它无法识别)、I2C 连接到 DP130。

    我可以通过某种方式使用该器件访问 DP130寄存器、还是需要外部工具通过 I2C (通过连接器 J3)进行通信?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian

    如果您有外部 I2C 控制器、则可以使用 I2C 控制器并直接连接到连接器 J3。  

    电路板上的 TUSB8040充当 USB 和 I2C 之间的桥接器、但旁路 TUSB8040更容易、只需使用外部 I2C 控制器即可控制 DP130寄存器。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们大概会使用外部控制器、但我们想知道、除了我们已经获得的文档(SLLU143A 和 SLLA349)之外、是否还有任何带有演示板的软件有助于测试和测试?

    此外、什么是 FW 或按加载的默认配置是什么?

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian

    客户的最终应用是什么? 这是拉电流还是灌电流设计?

    DP130应采用其默认设置、但可能需要根据客户的特定设计需求更新寄存器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供了直接支持。

    谢谢

    David