This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:MIPI 命令

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885136/sn65dsi84-mipi-command

器件型号:SN65DSI84

你(们)好

SN65DSI84是否需要 MIPI 命令来进行初始化?

如果是、需要使用哪种命令? 您有参考代码吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    否、SN65DSI84不接受 MIPI 命令。 DSI84所需的唯一初始化是数据表中描述的初始化序列。

    此致、

    I.K.