This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL851:XTAL 引脚电压、与 µP Ω 一起用作420KHz 时钟源

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884853/tl851-xtal-pin-voltage-for-use-with-p-as-420khz-clock-source

器件型号:TL851

我还想用一个 μ µP 来驱动 XTAL1引脚、而不是420KHz 谐振器。 数据表中似乎没有太多关于 XTAL 引脚输入详细信息的信息。 我的 μ µP 将直接向 XTAL1引脚输出3V3方波。  

XTAL1引脚的逻辑电平是否与 BLNK 引脚的逻辑电平相同(V IN 高电平= 2.1V、V IN 低电平= 0.6V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很遗憾、我们不知道答案。 这是一个非常非常旧的器件、唯一可用的信息是数据表中的信息。 正如您所注意到的、我在数据表中看不到任何有关 XTAL 引脚的信息。

    此致、

    I.K.