This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:TPD1E05U06

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896045/tpd1e05u06-tpd1e05u06

器件型号:TPD1E05U06
主题中讨论的其他器件: 冲击

您好!

我想问一下附加图片上红圈二极管的作用是什么?

 如果没有该二极管、电路是否会正常工作?

答案可能很简单、我没有什么想法。

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    欢迎使用 E2E!

    TPD1E05U06是一款单向器件、它使用红色圆圈内的二极管、在负 ESD 冲击达到 I/O 时基本上"隐藏"齐纳二极管

    当 I/O 上出现负 ESD 冲击时、红色圆圈内的二极管将反向偏置并阻断路径。 另一方面、底部二极管将正向偏置 A、将能量耗散到接地端。 该结构用于为高速数据线路提供较低的电容、因为两个二极管的电容都比齐纳二极管低。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释。

    我不会想它是关于容量。  

    此致、

    Adam